This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:INA381A1IDSGR–未应用增益、VOUT = V_DROP(无放大)

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555, INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1622944/ina381-ina381a1idsgr-gain-not-being-applied-vout-v_drop-no-amplification

器件型号: INA381
主题中讨论的其他器件: NE555

尊敬的 TI 支持团队:

我使用的是 INA381A1IDSGR(固定增益 G = 20)、并观察到器件似乎没有应用该增益。

设置:
- VS+= 4.65V(在 2.7V 至 5.5V 规格范围内)
- R_sense 与负载串联
- VOUT 环接到 CMPIN(无 MCU;独立比较器应用)
- CMPREF 通过电阻分压器设置:R1 = 100k Ω、R2 = 2.2k Ω、来自 VS+-> CMPREF ~ 0.1V
- ALERT 驱动一个逆变器,其输出驱动一个 NE555 计时器的复位
- INA381 的 RESET 引脚接地

观察结果:
-导通负载:V_SHUNT+= 4.65V、V_SHUNT-= 4.64V -> V_DROP ~ 10mV
 -预期的 VOUT = 20 x 10mV = 200mV
 -实际 VOUT ~ 10 mV(未观察到放大)
-空载:V_DROP = 0V -> VOUT ~ 0V(与无增益一致)
-在这两种情况下、CMPIN < CMPREF (0.1V)、因此 ALERT 始终保持高电平

无论加载状态如何、ALERT 始终处于高电平状态、因此下游 NE555 电路会一直保持复位状态、并且 LED 永远不会闪烁 — 这是预期的行为指示器。

增益级似乎根本无法正常工作。 VOUT 直接跟踪 V_DROP、而不是将其放大预期因子 20。

问题:
1.是否存在 INA381A1IDSGR 在未应用增益的情况下输出 VOUT ~ V_DROP 的任何已知条件?
2.是否有任何可能违反的应用程序约束来解释这种行为?

我随附了原理图以供参考。  e2e.ti.com/.../7144.schematics.pdf

对于找出根本原因的任何指导或建议、我将不胜感激。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrenc:

    是否存在任何可能违反的应用程序约束来解释此行为?

    您的原理图似乎在限制范围内。

    要找出问题、我有一些测试建议:

    1.检查设备是否正确焊接,并确保连接完好

    2.目前只有两个负载条件,增加负载并检查 Vout 是否仍跟踪 Vshunt

    3.将设备替换为新的 INA381、然后查看设备是否出现问题

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我们有五块制作的电路板,它们都是同样的失败。
    2. Vout 跟踪 Vshunt
    3.我们有五块制作的电路板,它们都是同样的失败。

    您还有其他我们可以尝试的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrenc:

    能否请您分享布局文件、我将 在建议后续调试步骤之前进行全面审查。

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许使用哪些文件格式? 或者我可以通过电子邮件向您发送文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    由于我们已将此对话移至电子邮件、因此我将关闭此主题。

    此致、
    Mallika Senthil