This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL064:更改 SL 速率的特性

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1631651/tl064-changing-characterictic-of-sl-rate

器件型号: TL064

在使用 TL064ID 运算放大器时、我们观察到标记为“4BCE0ZK"的“的产品与标记为“38AF8SK"的“的产品之间的压摆率存在差异 (4BCE0ZK:1.5V/us、38AF8SK:3.5V/us)。 两者都在可用范围内、但 4BCE0ZK 和 38AF8SK 产品在制造工艺或晶圆方面是否存在差异? 这不是问题;我们只是想了解是什么原因导致了我们的设计目的的特性变化。 非常感谢您提供的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    武史

    TL064ID 已停产。  替代产品为 TL064IDR。   通常情况下、具有 ID 和 IDR 后缀的设备之间的差异是管装设备与磁带设备和 Real 设备。  但是、在这种情况下、IDR 有一个新芯片、ID 不再投入生产。  新芯片的压摆率平均值为 4.5V/us。 (高于旧芯片)。  能否确认您订购的是 ID 版本还是 IDR 版本。  如果您订购了 ID 版本、由于此器件不再投入生产、因此未来购买此器件的机会将有限。  如果您购买 IDR、则此设备是采用现代流程的现代芯片。  压摆率会有工艺差异、但器件经过测试、最小限制为 1.5V/us。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。 很抱歉。 4BCE0ZK“和标记为“38AF8SK"的“的寄存器都是 TL064IDR。 我知道两者都满足 1.5V/us 的最低 SR 要求。 不过,我想知道“4BCE0ZK"与“与“38AF8SK"之间“之间的区别。 它们之间有何区别? 我认为制造日期不同。 我怀疑在 mas 生产工厂、生产线、工艺等方面有所改进、但您能告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    武史

    抱歉、我们不会跟踪 此信息。

    艺术