This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6401:单端转差分?

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6401, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1632520/lmh6401-single-end-to-differential

器件型号: LMH6401
主题中讨论的其他器件: LMH5401

您好团队:

LMH6401 是否可用于将单端信号转换为差分信号?

输入信号直流到 1.8GHz。

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      需要一个 lmh5401 来执行单端转差分  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shree-San、

    感谢您的快速回答!

    但为什么 LMH6401 无法实现单端转差分呢? 它是全差分放大器。
    这是因为 LMH6401 在输入端集成了衰减器吗?

    此致、
    Kee Kuhara.