This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPAMP - NOISECALC:中心频带增益

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2891, OPA891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1631343/opamp-noisecalc-center-band-gain

器件型号: OPP-NOISECALC
Thread 中讨论的其他器件: OPA2891OPA891

你好。   

在我的新设计中、我使用 OPA2891、为了验证其性能、我使用了 LTSpice。

当我向信号源添加直流分量时、文件“schema_OK"中“中显示的电路工作正常。  文件“Schema_Nonok"中“中显示的电路无法正常工作。

为什么会有这种差异。 OPA891 Spice 模型是否有问题???  

 

此致、  

Lorenzo Capranico

 

Schema_OK.pdfSchema_NONOK.pdf 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特别是在信号源存在直流失调电压的情况下、底部线路的增益 OUT = OUT_HIGH 会降至 0.03。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lorenzo:

    我们的模型设计为在 TINA 和 TI-SPICE 中运行、由于许可问题、我们不会测试或尝试使我们的器件在 LTSpice 中运行。 但是、我们可以尝试系统地找出您发现问题的位置。 首先、我要分离两条信号路径并确认它是哪条路径。 它似乎是信号中的高路径。 电路是否会在它甚至不收敛的地方断开、或者您只是得到奇怪的值? 如果它确实收敛、但结果不同、我将运行直流偏置点、然后确认您获得了使用相同直流输入应获得的所有结果。 如果您 超出输入/输出电压范围、我会想到这一点。

    此致、

    Ignacio