This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A-Q1:电流检测放大器失调电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2188, AMC1351-Q1, INA241A, TLV387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1631727/ina241a-q1-current-sense-amplifier-offset

器件型号: INA241A-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC1351-Q1、OPA2188、 INA241A、TLV387

大家好、E2E 专家:

我有几个有关电流检测放大器失调电压的基本问题:

问题 1:如果补偿放大器的失调电压、我是否可以预期它会一直保持补偿(多年)? (假设失调电压漂移为零)?

问题 2:在以下电路中、如果补偿失调电压、我是否可以预期 Vout 始终与流经 Rshunt 的电流成正比(假设失调电压漂移和共模电压影响可以忽略不计)? 假设 Vref = 2.5V 且 Vcc = 5V(运算放大器)

图像 1.pdf 

问题 3:当放大器的输入信号是直流信号时、失调电压是否可以具有与输入信号是交流信号时不同的值?

问题 4:放大器的失调电压值可以随时间变化吗?还是只随温度变化?

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您发送编修。  

    问题 1:偏移补偿是否会持续多年(假设为零漂移)?

    大多数情况下是、但“永远“取决于您如何定义它。

    如果失调电压漂移真正为零(或可以忽略不计)、补偿将随着时间的推移保持得非常好。 不过、INA241 没有寿命漂移规格、我们可以从类似器件做出一些推断。 AMC1351-Q1 等高精度器件 在 55°C 下 10 年内失调电压的典型变化为 0mV [1]和 OPAx383(零漂移 µV)等高±运算放大器指定±5 μ V 的最大失调电压、漂移 µV 0.025 μ V/°C [2]、提供 TI 所说的“无与伦比的长期稳定性“[2]。

    尽管如此、标准(非零漂移)放大器确实存在一些老化现象、类似于 INA241 0.3 μ µV 月 对于精密器件[3]。 多年来,这是小,但非零。 实际要点:

    放大器类型

    长期稳定性

    是否需要重新校准?

    精密运算放大器

    ~0.3 μ µV 月老化[3]

    可能会持续很多年

    零漂移(例如 OPAx383、OPA2188)

    ~0 μ µV°C 温漂、接近零老化[2]

    很少或从不[4]

    隔离式 CSA(例如 AMC1351-Q1)

    10 年内为 0mV [1]

    底线: 由于具有零漂移和零漂移放大器、使用 INA241 进行补偿实际上是永久性的。 轻微的长期老化最终可能需要重新校准。

    问题 2:失调电压补偿后、Vout 是否会与 Rshunt 电流成正比?

    仅在以下情况下、VOUT 与 Rshunt 电流成正比:

    • 失调电压得到补偿✓μ V(您的假设)
    • 温漂可以忽略不计✓(假设)
    • 共模电压影响可忽略不计✓μ V(假设)
    • 进行测量 CMRR 和 PSRR 保持稳定 — 电路内偏移性能受到两个因素的影响[5]
    • 输出保持在线性范围内:使用 INA241 时、从 GND + 50mV 到 VS–200mV。

    由于您假设了漂移和共模效应、 是—Vout 将保持与 Rshunt 电流成正比 INA241 的测量结果。

    问题 3:直流和交流输入信号之间的失调电压是否不同?

    否—失调电压本身是一个直流参数、不随信号类型而变化。

    失调电压 (V_OS) 定义为输入端强制输出为零所需的差分直流电压[6]。 这是一个固有的直流误差项、在放大器数据表中、交流输入信号和直流输入信号的规格没有不同[7]。

    但是、需要注意的是一个重要的相关影响:

    CMRR 会随着频率的升高而降低。 例如、INA241A 显示直流 CMRR 为 166dB、但 100kHz 时仅显示 104dB [8]。 这意味着存在交流共模信号(例如,电机驱动总线上的开关噪声)时、有效输入基准误差会增加—但这是一个 CMRR 效应、而不是 V_OS 本身的变化。

    总结:

    • 对于直流和交流输入信号、V_OS(固有失调电压)=相同
    • 由于频率相关的 CMRR 劣化、交流信号的视在输出误差可能会更大[8]
    • 对于接近直流的直流耦合设计、失调电压是主要误差;对于高频交流、CMRR 限制占主导地位[9]

    问题 4:失调电压是随时间变化还是仅随温度变化?

    主要与温度有关、但存在一个老化较小、老化较慢的元件。

    主要机制是 依赖于温度的漂移 、以 nV/°C 为单位指定 INA241 [14]:

    • 在固定温度下、偏移应保持稳定
    • 当温度偏离校准点时、失调误差会在额定漂移系数处累积
    • µV:INA241A2 在 0.03 μ°µV C 时漂移;在 60°C 摆幅范围内、仅增加了 1.8 μ V 的误差[14]

    基于时间的(老化)漂移 是次要的、较慢的效果:

    • ~INA241 等标准精密放大器:µV 0.3 μ V/月[3]
    • 零漂移放大器和隔离式 CSA:10 年内有效 0 [1][2]

    实际情况下、最坏情况下的失调电压误差同时存在以下两种情况:

    对于大多数应用、 温度漂移占主导地位 [10]、正因如此、选择低漂移放大器要优于管理老化效应[12]。 校准整个温度范围内的温漂非常重要、可能需要多个校准点[13]—这正是推荐零漂移放大器 (OPA2188、OPAx383、TLV387) 用于无法重新校准的精密电流检测应用的原因[4][11]。

    总结想法

    您的四个问题统称为实际的设计决策: 如果您需要补偿来保持长期不变而无需使用 INA241 重新校准、或者选择零漂移放大器 。 在大多数用例中、温度漂移系数的重要性远高于老化。 一个值得考虑的后续行动:您的应用的工作温度范围是多少? 即使使用“可忽略不计的漂移“、如果放大器不是零漂移类型、50–80°C 摆幅也会引入有意义的误差。 此外、如果 Rshunt 电路在开关转换器或电机附近运行、则即使 V_OS 本身得到了良好补偿、也可能值得量化与频率相关的 CMRR 降级 (Q3)。

    引文

    1. AMC1351-Q1 数据表–长期失调电压稳定性 (TI)
    2. OPAx383 数据表–零漂移长期稳定性 (TI)
    3. LMP7721 µV 表–长期稳定性 0.3 μ V/月 (TI)
    4. TLV387 零漂移放大器设计指南 (TI)
    5. TLV2374 数据表–受 CMRR 和 PSRR 影响的电路内 Vos (TI)
    6. 了解运算放大器参数–E2E 论坛 (TI)
    7. MSP430F67xx1A 数据表–CMRR 规定了直流和交流电、而不是 Vos (TI)
    8. INA241A 评估模块–直流/交流 CMRR (TI)
    9. 全差分放大器应用指南–直流与交流耦合 (TI)
    10. µV 链设计指南–以 μ V/°C 为单位的失调电压漂移 (TI)
    11. 精密感应设计指南 — 零漂移放大器示例 (TI)
    12. 逆变器电机控制放大器选型常见问题解答–低漂移防止重校准 (TI)
    13. OBC/DC-DC 转换器放大器选择常见问题解答–多点漂移校准 (TI)
    14. INA241x-Q1 符合 AEC-Q100 标准的–5V 至 110V、超精密电流检测放大器

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe