This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3605EVM:TLV3605EVM CAD 图

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3605, TLV3605EVM, TLV3801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1632782/tlv3605evm-tlv3605evm-cad-drawings

器件型号: TLV3605EVM
主题中讨论的其他器件: TLV3605TLV3801

尊敬的 TI、我想申请 TLV3605EVM(电路板而非 TLV3605)的 CAD 工程图文件、因为我想通过 3D 打印结构来支持它。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    我们无法发布原始设计文件、因为库中存在 TI 专有信息。

    还是只需要实际的电路板外部(线路)尺寸?

    您是否可以接受电路板的“输出“文件 (Gerbers、3D、Step)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。 完全理解。 步骤格式的尺寸以及板“输出“文件 就足够了。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    这些是用于制造电路板的 Gerbers。 我还导出了 3D step (.stp) 文件。 我没有 STEP 文件查看器(IT 限制)-因此不确定您得到了什么。 我^你的软件比我的更智能..: )

    TLV3605:

    电路板尺寸为 3000 x 3000mil

    e2e.ti.com/.../TLV3605EVM_5F00_GerberNCdrillsStep.zip

    TLV3801:

    板尺寸:2400 x 2100 密耳
    mtg 孔距离每个边缘 200mil

    e2e.ti.com/.../TLV3801EVM_5F00_Gerber_5F00_NCdrills_5F00_Step.zip

    玩得开心! 发布结果的图片(如果可以)。