This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:适用于 Vin=0 至 2.5V、Vout=0 至 12V 且驱动 110 Ω 负载的右 OPAMP 器件

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1633005/ths3491-right-opamp-device-for-vin-0-to-2-5v-vout-0-to-12v-with-driving-110ohm-load

器件型号: THS3491

您好、

您能否建议任何 OPAM 器件满足标题中的要求?

输入信号应为矩形、频率小于 10MHz。

他们找到了 THS3491、但该器件在仿真中显示输出为 9Vmax、负载为 110 Ω。

此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taki:

    您能共享客户设计的电源配置吗? 由于该器件不是轨到轨、它们可能会遇到输出范围限制。 如果客户使用合适的电源、则此器件在以这些速度驱动该负载时不应出现问题。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。

    客户在“PSpice for TI“上获得了结果。  您能否在 PSpice 仿真中显示具有 2.5V 10MHz 矩形输入和足够电源电压的输出电压波形?

    我会询问客户您指出的要点。

    此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taki:

    您能否共享客户正在使用的电源以及客户所在的增益或他们在那里应用所需的输出 Vpp。

    此致、

    Ignacio