This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:关于 TAS5828M 的 PP3 批准问题和 DSP 控制

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1633446/tas5828m-regarding-pp3-approval-issues-and-dsp-control-of-tas5828m

器件型号: TAS5828M

除了所附的显示 TAS5828M DSP 器件的书籍、页码和流程之外、是否还有其他内容? 我很想用 12F1822 来控制它、但当我尝试配置 LPF 时、没有声音发出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahiko:

    我没有看到您的附件、但处理流程文档应包含您所需的寄存器: TAS5827、TAS5828M 和 TAS5830 处理流程

    此外、如果您使用 PPC3 GUI、它将为器件控制和 DSP 功能提供正确的 I2C 配置。 我们的营销团队可以帮助您获得批准、您能分享您的申请吗?

    此致、

    Sebastian