请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LMH13000
您能否详细介绍 LVDS/TTL/CMOS 逻辑输入、主要是如何在使用 TTL 3.3V 信号时设置 EN 和 EP 引脚?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: LMH13000
您能否详细介绍 LVDS/TTL/CMOS 逻辑输入、主要是如何在使用 TTL 3.3V 信号时设置 EN 和 EP 引脚?
尊敬的 Daniel:
您可以将 EN 信号偏置为中信号电平 1.65V DC(尽管此引脚上 0.1V 至 3.2V 之间的任何电压都可以正常工作、但要使其对称、并避免由于 TTL 信号中的过冲而导致任何误触发、从而使 EN 引脚偏置电压保持接近中信号电平更好)、并在 EP 引脚上提供 3.3V 逻辑的 TTL 输入信号。 您操作设备时的 TTL 信号频率是多少?
此致
Anant