This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA950-SEP:零器件库存且无样片可用性

Guru**** 2924240 points

Other Parts Discussed in Thread: INA950-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1626618/ina950-sep-zero-stock-of-part-and-no-samples-availability

器件型号: INA950-SEP
主题中讨论的其他部件: ASH

大家好、我想知道 INA950-SEP 是否有库存、因为我的用户账户中显示没有库存、但 TI 有人向我发送了有库存的捕获信息。 此外、我想知道是否可以从该产品获得样片、因为我的电路板已经制造好、唯一没有的元件是 INA950-SEP。

捕获您的合作伙伴

 从我的 TI 网站捕获数据:

 提前感谢、

Joaquín Mariano Piñeiro ñ o、Junior Hardware Developer
 
Novo Space - www.novo.space。  
M:+54 9 11 23242212
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquin、

    今天我的链接也发生了变化、因此我看到了与您相同的屏幕。 我与内部营销团队进行了检查、看起来这是网站的临时问题。 我们正在努力尽早解决该问题、但在最坏的情况下、该问题应在一周后提供。

    如果您仍然遇到此问题、请随时在此处查看、如果我们能够在最后解决问题、我还会给您更新

    谢谢、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Levi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquin、

    我现在可以在 TI.com 上看到有货、您能立即订购所需器件吗?

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Levi。

    不、我目前看不到任何股票。

    Joaquin P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquin、

    我与我的一位团队成员确认、我们能够看到此器件有货。 我将直接向您发送电子邮件、以便我可以直接加入我们的内部团队并与您合作、直接解决此问题。 很抱歉您遇到的问题、感谢您耐心等待我们解决。

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Levi、我也遇到了无法在 INA950 上查看库存的同样问题。 您是否还能 向我发送电子邮件、详细说明如何采购此组件的库存?

    谢谢您、

    Hayden Jeanor

    hayden@stellar-exploration.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hayden:
    感谢您提问并使用 E2E 论坛。 由于美国假期、我们目前不在办公室。 从 6 月 4 日开始、我们返回时会有人回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我是 EPSTech、在韩国、我也有同样的问题。

    我们已经在 1 月 23 日订购了此零件、但在没有任何 解释的情况下取消了。 我重试购买此器件、

    您能给我发送一封电子邮件来购买此器件吗?

    谢谢你。

    ash@epstech.co.kr