This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3211:5.9 典型特性下的图中不同颜色有什么含义?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1632805/tlv3211-what-do-the-different-colors-in-the-graph-under-5-9-typical-characteristics-mean

器件型号: TLV3211

尊敬的专家:

由于内部迟滞功能、我的客户被互斥在 TLV3211 中。

他们有一个问题。

请告知您。

——

图中 5.9 典型特性下的不同颜色(图 5-8、图 5-10 和图 5-12)是什么意思?

似乎有两种颜色,粉红色和红色。

使用哪些参数来区分颜色?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shinichi、

    每条线路(颜色)是一个不同的设备。 注释显示“12 通道“。

    这是为了展示不同器件之间的典型变化。

    一些会在转换范围之后使开关极性发生失调、有些会沿相同的方向流动、有些会反向流动。

    如果我们对 12 个单独的测量值求平均值、则单线基本上是平坦的、不会显示每个器件的“唯一性“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    感谢您的答复。

    一些偏移开关极性在转换范围之后、一些方向相同、一些反向。

    我知道颜色的差异是为了使特征更容易理解。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi