This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904-Q1:运算放大器应用中的异常问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1634694/lm2904-q1-abnormal-problems-in-operational-amplifier-application

器件型号: LM2904-Q1

在汽车空调系统的鼓风机电机转速控制电路中、运算放大器 LM2904QDRQ1 在初始加电时在其输出端表现出持续上升电压、未施加命令或输入电压。 请分析此故障的原因。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taoying:

    请提供电路原理图、放大器的电源电压以及针对意外电压上升期间放大器输入和输出电压的示波器测量。

    我们很乐意为调试提供帮助、但我们只需要 先了解更多信息。

    此致、

    Alex Curtis