This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756MDCAEVM:响度

Guru**** 2923980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1631018/tas5756mdcaevm-loudness

器件型号: TAS5756MDCAEVM

大家好、我正在使用 TAS5756 组件开发一个项目。 我无法使用增量按钮使响度控制正常工作。 音量和静音按钮工作。 我还想能够加载 EQ、低通、高通滤波器等 Thtas5756_dsp.h   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugenio:  

    我有点困惑、为什么 PurePath 控制台主板上的音量按钮工作正常?

    我不确定您所指的是响度按钮

    是否使用 PPC2 GUI 来配置器件? 这样、您就可以配置 EQ 和滤波器。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    大家好、Sebastian、我熟悉 PurePath 控制台。
    我使用 TAS5756 开发了定制电路板。
    我配对 SRC 4394、显示屏和 MPS430G 微控制器。
    输入选择和音量静音正常。 我想避免下载寄存器配置。 我正在尝试编写代码、以便使用 EQ 和 IR 滤波器。
    例如、当我加载程序时、响度消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugenio:

    如果我在这里理解正确、当您将 I2C 脚本写入 TAS5756 器件时、输出会关闭? 还是体积会显著减小?  

    抱歉、 我还不清楚您在这里指的是什么“响度“。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有很好地解释自己。 我想在 TAS5756 配置中添加响度控件、以便在低音量下提高低音频率。 我找不到参考代码。 您能告诉我一个解决方案吗?
    谢谢 Eugenio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugenio:

    您可以参考 TAS5754 数据表中的寄存器映射、它与 TAS5756 共享相同的寄存器。 不过、我在中没有看到 EQ 寄存器、也没有任何其他有关此器件的寄存器文档。 GUI 是 根据您的需求配置 EQ 等寄存器的理想方式。  

    此致、

    Sebastian