This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6518:对 LMH6518 使用 2.5V VDD

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1633636/lmh6518-use-2-5v-vdd-for-lmh6518

器件型号: LMH6518

您好、

可以为的 VDD 引脚供电 LMH6518  2.5V 电压?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指+/- 2.5V 还是+2.5V 和 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是指引脚 12 VDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、我认为我们不能在 VDD 上连接 2.5V 电压。