This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA950-SEP: Verhalten bei dneantiven Strömen ó n

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: INA950-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1633796/ina950-sep-verhalten-bei-negativen-stromen

器件型号: INA950-SEP

Sehr geehrte Damen und Herren  

ICH benötige mehr Informationen über das Verhalten des INA950 bei dneantiven Strömen。 Wie Hoch dürfen Die dneantiven Ströme sein? für geht das bauteil 在模具“过载条件“和 wie Lange braucht der Baustein 的模具“恢复“?

ICH möchte für Baustein über eine Strommessung einem 分流 Widerstand verwenden。 Im Normalfall werden 努尔阳性 Ströme gemessen. ALLERDING KANN GGF。 Ein Kleiner Rückstrom á lez auftreten, den ich in meinem Design beachten muss。

Hier ist der Ausschnitt des Datenblatts zu dem Thema:

7.2.2.1 具有负 VSENSE 的过载恢复 INA950-SEP 是一款单向电流检测放大器、即在正差分输入电压 (VSENSE) 下运行。 如果施加负 VSENSE、器件将处于过载状态、在 VSENSE 返回正数时需要一段时间才能恢复。 负 VSENSE 越多、所需的过载恢复时间越长。  

 

麻省理工学院 freundlichen Grüßen  

Britta Kuttruff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Britta,  

    不幸的是、这个问题很难客观地回答。 如数据表摘录所述、当放大器发生过载(即对地饱和)时、这是一种非线性行为、因此我们无法准确量化器件的重复行为(所有放大器都是如此)。 根据饱和程度、单位之间的细微差异等、会存在差异 我可以说的是、一般来说、一旦器件恢复到正常工作状态、过载恢复通常不需要几十微秒就能重新恢复线性运行。  

    如果需要确保器件保持线性运行、一种实现此目的的方法是实现较小的失调电压、从而有效地将器件转变为双向解决方案。 请查看 INA901 的以下应用报告。 这些拓扑也适用于 INA950-SEP、并将产生负测量容差、以确保器件保持线性状态、即使在负瞬态期间也是如此。