This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4192:设计查询

Guru**** 2952370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1634015/opa4192-design-inquiry

部件号: OPA4192

尊敬的团队:

我计划使用 4 通道放大器 OPA4192IPWR。

对于未使用的通道、输入和输出可以悬空或需要任何端接。

 

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    如果客户不想使用 器件的所有通道、我们建议将放大器放在缓冲器中。 下面的示例展示了如何在单电源配置中配置未使用的运算放大器。 配置为电压跟随器、电阻器配置为确保 Vin 处于共模范围内、并且 Vout 不受输出摆幅限制。

    双电源也显示了类似的配置。  请注意、同相节点接地以将电压设置为 1/2 Vs。

     

    总体而言、最佳实践是在放大器处于已知状态时尽可能采用该放大器。 将未使用的放大器引脚保持悬空会使它们进入未知状态。 另请参阅 本应用手册 以了解更多详细信息。  如果您有任何问题、请让我来回答。

     此致、
    嘉莉