This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA125:INA125 — 关闭输入

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: INA125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1632267/ina125-ina125---offseting-the-input

器件型号: INA125

尊敬的先生:

 

我正在使用 INA125 来设计称重传感器放大器、这时需要测量非常小的电压变化(整个电压范围在 1mV 以内)。 这在 Rg=30R 最高可正常工作、其中 Vout 约为 2.50V  

但是、如果我增加增益(降低 RG)、V OUT 会高于我的 ADC 范围、并且不再对负载单元的变化做出正常响应。 是否有办法抵消这一点、以便我可以在保持较低 Vout 的同时增加增益?

电源为 12V、Vref 为 10V 用于为电池供电。

 

此致、

Gregor MACEK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在进行更多测试后、有足够的增益。 但是、我发现了另一个需要解决的问题:

    当我对称重传感器施加压力时,输出工作正常,直到某个点,然后看起来像信号达到一定水平,在那里它不会变低。

    无论增益如何(尝试了 200 - 2000 范围)以及 Vref 如何(尝试了 10V 和 5V)、都会发生这种情况:当 Vref 选择较低的增益/ADC 时、绝对读数较低、但在某些时候输出信号变为电平。

    坐标图图像: https://www.dropbox.com/scl/fi/2kskkeh2lob8de7glmmc8/20260401_153821.jpg?rlkey=rymgao6mbei6nmpydub7qe62e&dl=0

    原理图图像: https://www.dropbox.com/scl/fi/bsbp57si6zwli9ecjjocc/sch.jpg?rlkey=4r3tezy7uwufm4awq5iqog2ao&dl=0 

    导致这种情况的原因以及如何避免这种情况?

    此致、

    Gregor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregor、  

    当您看到输出出现这种奇怪的行为时、您是否知道 INA125 的输入电压是多少?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的回答。 在中期我已经发现我有反向 Vin+和 Vin-节点的问题 — 反向后,所有工作正常。

    无论如何、我还有一个问题:是否可以偏移输入、以便在称重传感器上留出负向空间?

    我在数据表中找到了失调微调(图 2)选项、但如果我理解正确、这只会影响输出?

    此致、

    Gregor MACEK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregor、

    恐怕我不太明白你在问什么。 称重传感器上的负方向是什么意思?  

    您是否能够提供更新电路的原理图?  

    此致、

    Robert Clifton