This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:TAS6424 集成

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1632218/tas6424-q1-tas6424-integration

器件型号: TAS6424-Q1
《Thread 中讨论的其他器件: TAS6424TAS6424MS》

尊敬的团队:

IAM 尝试集成 TAS6424 音频编解码器。 声卡也已注册。 IAM 使用内核中的 tas6424.c 驱动程序。 每当我尝试播放时、日志就会显示为“Experience a VDD POR Condition“。 IAM 也无法听到音频输出。 请在这里帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    VDD POR 不是故障、也不会阻止 IC 进入播放模式。 它仅告诉您发生了 DVDD 重新加电、寄存器值恢复为默认值。

    IAM 也无法听到音频输出。 [/报价]

    请首先使用示波器检查 IC 的 OUT 引脚、看看它是否有 PWM 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了 waeform、MCLK、BCLK、LRCK 和 SDATA 似乎正常、仍然没有音频输出。 这是播放音频时的 i2cdump。 请在这里帮助我

    130|car_tcc8050_arm64:/ # i2cdump -y -f 2 0x6a
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
    00: 00 32 62 54 00 cf cf cf cf 00 11 11 00 00 00 55    .2bT.????.??...U
    10: 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ... ............
    20: 00 00 01 14 00 00 40 22 0a 00 00 00 00 00 00 00    ..??..@"?.......
    30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    50: 00 00 00 aa 00 00 00 00 00 00 00 12 32 f2 00 00    ...?.......?2?..
    60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    car_tcc8050_arm64:/ #

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号为 TAS6424MS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kokila:

    您是否能够检查 IC 的 OUT 引脚是否在切换?

    您能否确认所使用的音频输入格式? 它是 TDM8 是否为 48kHz? 如果是、请尝试将 Reg0x03 bit<2-0>输入格式设置为 DSP 模式。

    从 Reg0x0F 看来、所有通道当前都仍处于 Hi-Z 模式、尽管在 Reg0x4 中似乎您已尝试将其设置为播放。 您能否在验证是否没有故障后再次将“00"写入“写入 Reg0x4?

    Elise