This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS67524-Q1:reg:FuSa 文档

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6754-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1632295/tas67524-q1-reg-fusa-document

器件型号: TAS67524-Q1
主题:TAS6754-Q1 中讨论的其他器件

大家好!
我们在设计中使用了“TAS677524QDKRQ1",“,我、我需要 FMEDA 和 DFMEA 报告来编写文档。 请您提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     请使用下面的一个、TAS67 系列具有相同的引脚序列、性能是相同的。

     e2e.ti.com/.../Functional-Safety-FIT-Rate_2C00_-FMD-and-Pin-FMA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我需要的数据表 TAS677524QDKQRQ1 。 在‑上、我只能看到一个 11 μ m 页面的数据表。 我需要一个更详细的数据表以及完整的引脚说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请点击以下链接获取。

    https://www.ti.com/drr/opn/TAS67524-Q1-DESIGN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要访问才能打开该链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要访问才能打开该链接

    TAS677524-Q1 和 TAS6754-Q1 之间有什么区别  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakthiraam:

    我已要求我们的团队向您授予访问权限。 如果您在 24 小时后仍然无法访问、请告知我们。

    TAS67524 是 TAS6754 中的改进型器件。 例如、TAS67524 具有更好的 EMC 性能、支持 PBTL、具有更好的 THD + N 等 我们强烈建议在新设计中使用 TAS67524。 打开了 除非之前的旧设计已经使用 TAS6754(基本上只有在不希望重新验证新器件时才使用该配置文件)、否则使用 TAS6754 有好处。

    Elise