This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:EMI 测试结果和内部开关模式电源的频率范围

Guru**** 2949370 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1633557/amc3330-emi-testing-results-and-the-frequency-range-of-the-internal-switch-mode-power-supply

器件型号: AMC3330

您是否有 AMC3330 的辐射和传导发射测试? 它是否符合 MIL-STD-461 CS101 和 RE102 标准?

AMC3330 的内部开关模式电源的频率范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请参阅附件、了解 CISPR11 的辐射发射。  https://www.ti.com/lit/an/sbaa515a/sbaa515a.pdf

    和本 CISPR 25 文档: https://www.ti.com/lit/an/sbaa515a/sbaa515a.pdf

    如果我记得正确、CISPR25 与 DO-160 测试设置类似。 但我没有具体说明您列出的测试。  

    测试性能在很大程度上取决于 PCB 设计、标称开关频率为 30MHz。 一般而言、我们建议将铁氧体磁珠与输入和高侧接地端串联放置、以限制噪声传播。   

    如果您有其他问题、敬请告知。