This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2206:最大差分输入电压

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2206, OPA2205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1635388/opa2206-max-differential-input-voltage

器件型号: OPA2206
主题中讨论的其他器件: OPA2205

您好、

OPA2206 的最大差分输入电压是多少?

我在数据表中找不到任何内容。

image.png

上述数字表明在低于 40V 时没有差分限值超出电源电压?

谢谢您、

/Takeshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    武史

    由于每个输入都受到保护、因此您可以将任一输入连接到“信号输入范围“内的电压。  关键是较大的差分电压不会损坏器件。  该器件将在较大的差分电压下工作、但当输入恢复正常条件时将恢复正常工作。   

    有时、人们会查看差分输入电压以了解该器件是否可用作比较器。  通常、可用作比较器的运算放大器允许存在从负电源到正电源的差分电压。  不能用作比较器的器件具有有限的差分电压(通常为 0.5V 至 1.4V)。  该差分输入电压受到一对钳位二极管的限制(请参阅用作比较器的运算放大器—这可以吗?    )。  OPA2206 具有该差分钳位、因此不能用作比较器。  差分输入未显示为限制为+/–0.5V 的唯一原因是输入受到保护。  OPA2206 与 OPA2205 是相同的核心器件。  两款器件之间的主要区别在于 OPA2205 不具有输入保护、而 OPA2206 具有输入保护。  如果您查看 OPA2205 数据表、您将看到差分输入限制为+/–0.5V。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。

    我完全理解您所说的、再次感谢您的澄清。

    不过、据我所知、数据表中的任何位置都没有提及、方框图中也没有显示这一点(我认为 TI 通常非常擅长)、这可能会有点误导。

    OPA2205 数据表让我再次猜测了正常运行的差分电压输入范围。

    此致、

    /Takeshi