This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH13000:LMH13000 EN 和放大器;EP 引脚是否可由 DS90LV011A 驱动?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV011A, LMH13000, TINA-TI, LMH13000RQEEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1630175/lmh13000-can-lmh13000-en-ep-pins-be-driven-by-ds90lv011a

器件型号: LMH13000
Thread 中讨论的其他器件: DS90LV011A、 TINA-TI

LMH13000 EN 和 EP 引脚是否可由 DS90LV011A 驱动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andi:

    EP 和 EN 引脚可由  DS90LV011A 驱动。  

    但如果您有单端输入、也可以直接驱动 EP LMH130000 的 LMH13/EN 引脚。  之间不需要单端到 LVDS 转换器。

    要使用单端输入驱动它、您可以将输入信号直接连接到 EP、然后在 单端输入的高电平和低电平之间的电压对 EN 进行直流偏置、从而使 EP 和 EN 在高电平和低电平状态下的差分电压分别至少为+/–100mV。 例如、如果单端输入是 TTL 逻辑 0 至 5V、 您可以将其直接连接到 EP 引脚、然后将 EN 引脚直流偏置至 2.5V。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anant:

    感谢您的快速答复。

    我计划使用 3.3V LVCMOS 信号来驱动它。 根据您的说明、我可以将信号直接连接到 EP、然后将 EN 引脚直流偏置至~1.65V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andi、

    是的、是的。 您可以执行该操作。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anant、

    很高兴听到这个消息。

    再次感谢您的快速答复和确认。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anant:

    我有一个后续问题、在此配置中、是否仍必须添加 100Ω 端接电阻器?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andi、

    驱动  3.3V LVCMOS 信号的源的输出阻抗是多少? 以及源输出和 LMH13000 输入引脚之间的距离是多长时间? 通常、我们将端接电阻设置为等于源阻抗、以避免任何信号参考。  

    此致

    Anant  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anant、

    源输出阻抗为 50Ω。对于该距离、该阻抗不应小于 100mm。LVCMOS 源和 LMH13000 将位于同一电路板上。 在给定距离的情况下、端接电阻可以忽略不计吗? 如果不是、我很好奇、它可以忽略不计的最小距离是多少?

    谢谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andi、

    由于距离/布线长度不小、我建议也使用 50 欧姆端接信号布线。

    根据经验、如果信号布线长度小于信号最高频率分量波长的 10 倍、则在这种情况下、信号反射可以忽略不计、因此可以消除阻抗匹配。

    在本例中、布线长度约为 0.1m、因此对于波长> 1m(0.1m 的 10 倍)的信号、需要正确端接。 1 米波长会腐蚀~300MHz 信号。 因此、如果 LVCMOS 信号上升时间约小于~1.2ns (tr = 0.35/LVCMOS 300MHz)、则应考虑阻抗匹配。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anant、

    感谢您的解释。

    我有一个关于偏置 EN 引脚的后续问题。

    我尝试了在 TINA-TI 中使用来自 3.3V 输入的 50%分压器的输出来偏置 EN 引脚的同时仿真 EP EN 控制。 执行瞬态分析将使 EN 引脚 电压来镜像 EP 电压。 这是否只是一个模型问题、不会反映在实际零部件上?

    附件是仿真文件。

    e2e.ti.com/.../Laser_2D00_Diode_2D00_Driver_2D00_M2.TSC 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anant、

    经进一步审查、我注意到 LMH13000RQEEVM 评估板采用与我计划类似的偏置方案、特别是使用电阻分压器将 V_EN 引脚的 VDD 衰减 50%(请参阅 SLOU587A 的第 2.3 节中的 J_EP 和 J_EN 说明)。 这表明、这种做法在实践中应该是可行的。

    考虑到这一点、我认为在仿真中观察到的 EN 引脚电压镜像 EP 电压的行为可能是 LMH13000 在 SPICE 模型中建模方式的产物、而不是反映实际元件行为。

    请告诉我我我的理解是否正确、或者我可能忽略了哪些内容。

    此致、
    ANDI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andi、

    是的、可以使用电阻分压器将 EN 引脚偏置到 VDD 的 50%。 EP 和 EN 都为高阻态输入。

    在 TINA 模型中、EP 和 EN 之间的差分输入建模为 100 Ω、这不是真的、我们努力使其固定。

    此致
    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anant、  

    感谢您的确认。

    此致、
    ANDI