This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:INA240 在 Vs = 3.3V 时的增益特性

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1634991/ina240-ina240-gain-characteristics-at-vs-3-3-v

器件型号: INA240

该器件的电气特性表指定了该器件的特性

当满足条件 GND + 50mV≤VOUT≤VS–200mV 时、增益误差为 0.05%标称值、0.20%最大值。

此表指定为 TA = 25°C、VS = 5V。

对于 VS=3.3V 器件、增益误差是否会变化? 当 VS=3.3VDC 时、保持 0.20%的增益误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julia、  

    感谢您发送编修。  

    室温下指定的最大增益误差仅适用于 5V 电源电压条件。  

    尽管如此、如果您遵守  GND + 50mV≤VOUT≤VS–200mV 的输出线性范围、则在 3.3V 时应该会出现相当的误差。

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe