This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:将 XTR111 用于具有本地 230V 交流电源的 2 线 4–20mA 环路–可行性

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1634549/xtr111-using-xtr111-for-2-wire-4-20-ma-loop-with-local-230vac-supply-feasibility

器件型号: XTR111

您好:

最近、我经常需要 4 个–20mA 电流环路电路、因此我开始研究 XTR111AIDGQR 芯片。 这款芯片对我来说似乎非常有利、因为它价格低廉且在当地市场上随时可用。

现在、实现我的目标:我想将从远程 NTC 或类似模拟反馈器件获得的数据传输到远程电气面板中使用 0–20mA 或 4–20mA 电流环路的 PLC。

在研究该芯片时、我在论坛上遇到讨论、指出它需要 3 线连接 (24VDC–Iout–GND)。 但是、如果可能、我更倾向于仅使用 2 线配置来实现此系统。 我有一个方法,我想你的意见。

在我的系统中、XTR111 的安装位置有一个 230V VAC 电源。 我正在考虑通过隔离式变压器(或隔离式电源)和整流器级使用该主电源为 XTR111 电路供电、从而为 VSP 引脚生成所需的电源电压。 这样、似乎只需要将 GND 和 Iout 线路运行到远程 PLC 面板。

在构建电路之前、我想征求您的意见、尤其是因为我打算在工业环境中使用此电路。 我特别有兴趣了解这种方法的优缺点。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hasan:  

    XTR111 将包含在中的远程 NTC/模拟反馈器件是否存在电流消耗限制或尺寸限制? 系统中还打算使用哪些其他功能和器件?  

    您可以为 XTR111 在本地为电路板供电、并可以使用隔离式电源为器件供电。  

    此外、如果您还没有看到这款器件、我们还有 XTR200 、可简化电流环路变送器的设计。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    XTR111 没有特定的大小约束。 它主要位于用于测量温度或转速 (RPM) 的遥感点。 我希望将这些数据远距离可靠地传输到 PLC 模拟输入或基于 MCU 的系统。

    在行业工作了多年、我非常清楚终端用户更喜欢在调试期间使用尽可能少的电线。 因此、2 线解决方案通常比 3 线解决方案更有利。 因此、我将重点开发一种可能的 2 线方法。

    由于传感器位置已经存在相电压和中性点电压、因此我认为在大电流导体旁边长距离携带额外的直流电源 (apx.20m) 是不切实际的。 相反、我认为使用隔离式变压器和稳健的整流器电路在本地生成所需的电源会更安全。

    正如我之前提到的、我知道还有其他电流环路变送器 IC。 然而、考虑到目前的库存供应情况和采购条件、使用当地市场上现成的组件更为合理。 因此、我特别想继续使用 XTR111。

    在这些环境和系统条件下、您是否认为使用本地电源是一种合理的方法?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hasan:  

    理解 — 感谢您的澄清。 是的、如果对功耗没有限制并且在采购条件下、XTR111 适用于此应用、并且本地电源可用于为器件供电。  

    此致、
    Ashley