This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:关于抗混叠滤波截止频率的阐释 (EVM 指南 SBAU330C 与 AMC3330 数据表 SBASA34B)

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1635358/amc3330-clarification-on-antialiasing-filtering-cutoff-frequency-evm-guide-sbau330c-vs-amc3330-data-sheet-sbasa34b

器件型号: AMC3330

在 AMC3330 数据表 SBASA34B 的第 7.2.2.1 节 — 输入滤波器设计中,指出:

滤波器的截止频率为 至少比采样频率 (20MHz) 低一个数量级 进行内部 调制器  

从示例 7.2 中、根据表 7-2 使用 10nF 电容器(在 INP 和 INN 之间)的 10k Ω 检测电阻会产生如下的低通滤波器截止频率:  

 1.59kHz

现在参考 EVM 用户指南 SBAU330C 在第 2.1 节 — 模拟输入中,我们得到了

此抗混叠滤波器的截止频率为 796kHz、 这处于 200kHz 和 2MHz 的建议截止频率范围内

由于数据表应用的截止频率为、因此数据表或 EVM 中是否存在误差 1.59khz 远低于 200kHz。

谢谢

David

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    数据表中的表 7-2 只是交流线路输入的示例滤波器。  截止频率非常低、因为目标信号非常低 (50-60Hz)。

    通常、滤波器截止频率最多应为 2MHz、以防止混叠。 然后、根据您的目标信号、滤波器截止频率应至少高一个幅度、这将有助于消除系统中可能存在的较高频率范围内不必要的噪声。

    谢谢。