This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1822-TLV1822-TLV1822 EP:EP:输出漏电流

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1635874/tlv1822-ep-tlv1822-ep-output-leakage-current

器件型号: TLV1822-TLV1822 EP

当开漏输出为逻辑高电平时、似乎没有提及输出泄漏/截止电流。  我想知道在 EP 版本的最高工作温度下、器件在最坏情况下的输出漏电流可能是多少。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josh

    它 在 EC 表中表示为最大 20nA。

    ...

    这是在输出为高电平并强制输出到 V+(EC 表为 12V) 时测得。

    但对于整个温度/电压范围、我想 说 50nA。 由于数据表中未提供该信息、因此这仅供参考、并不保证。