This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM239:申请 IBIS 模型和电源完整性数据 (LM239、74ACT 系列和 LDO)

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1635088/lm239-request-for-ibis-models-and-power-integrity-data-lm239-74act-series-and-ldos

部件号: LM239

您好 TI 支持团队:

我正在为之做准备 Si(信号完整性)和 PI(电源完整性)仿真 并且需要针对以下 TI 器件的仿真模型。

1.数字逻辑与比较器(申请 IBIS 模型): 我需要 IBIS 模型 (.ibs) 用于验证信号质量和开关特性。

  • LM239(比较器)

  • CD74ACT00E(四路双输入与非门)

  • CD74ACT138E(3 至 8 解码器/多路信号分离器)

  • CD74ACT273E(八路 D 型触发器)

  • CD74ACT32E(四路 2 输入或门)

  • CD74ACT541E(八路缓冲器/线路驱动器)

  • SN74ACT74N(双通道 D 型触发器)

  • SN74S1053N(16 位肖特基势垒二极管总线终端)

2.电压调节器(请求 PI 模拟模型): 对于 PI(电源完整性)-直流压降和去耦分析、请提供 PSpice 模型 S 参数模型 适用于以下情况:

  • LM2940CT-5.0(LDO 稳压器)

  • LM2990T-12(负低压降稳压器)

  • LM340AT-5.0(正电压稳压器)

    感谢您的帮助。

    此致、  

    大光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、大光

    线性器件、LM239 和稳压器不具备 ibis 型号。  

    我会将帖子转移到逻辑器件、他们可以回答逻辑器件问题。