This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:数据表中的 Pout 是否为平均功率?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1635577/tpa3116d2-is-pout-in-the-datasheet-the-average-power

器件型号: TPA3116D2

尊敬的 TI 支持部门:

 

我对数据表第 16 页上的以下公式有疑问:

POUT =((RL /(RL + 2 × RS))² Vp)×/ 2 × RL

说 Pout 表示平均功率而不是峰值功率是正确的吗?

将分母中的 2 × RL 解释为意味着由于 Vp 是峰值、因此我们除以 2 以获得平均功率是正确的吗?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Hiraishi Masaki、

    此处的公式 Pout 是平均功率(RMS 值)。

    此处、它除以 2、因为 Vp 为 sqrt (2)* Vrms。 因此 Vp^2 等于 Vrms^2/2。

    BR、

    Wenbin