This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH13000:应用简报 SLOA360

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH13000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1633014/lmh13000-application-brief-sloa360

器件型号: LMH13000

尊敬的 TI 工程师:

我想在未来的项目中使用 LMH13000、而且我目前正在查看 TI 文档。

在应用简报 SLOA360 中、您参考的是 PLT5 518FB Osram 激光二极管。 在应用简报中、指定的激光电源电压为 5V、二极管工作电流为 85mA。 如图 4(第 4 页)、VLD 电压显示为 4.83 V((5V - 85mA x2 Ω)。
但是、根据 PLT5 518FB 数据表中的图“PLT5 VF = f (if)“(第 8 页)表明、在 85mA 下、正向电压 (VF) 至少为 5.6V

您能否说明一下该电路在这些条件下的工作原理?
有什么我可能是误解吗?

此致、
Marcel


 PLT5 518FB_P_EN.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marcel、我记得这款激光器显示了非常小的正向压降电压、当我们对其进行脉冲处理时、它与数据表中显示的压降(这可能是连续电流条件)之间的关系。

    也就是说、LMH13000 本身支持高达 18V 的电压、如果需要、可以将 VLD 增加到更高的电压以适应正向压降、

    如果您的实验室中有激光器、您可以确认 10 ns 或 10 毫秒脉冲宽度与毫秒/秒脉冲宽度类型之间的正向跌落。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreenidhi、  
    感谢您的回答。 我将对 LMH1300 评估套件进行一些测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Marcel ,你能得到更多的澄清。 我很想了解是否有任何遗漏从我们的结束,以及我将需要纠正.