This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM675:适用于 250mA 太阳能电池的运算放大器

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1637044/lm675-opamp-for-250-ma-solar-cell

器件型号: LM675

哪个运算放大器适合用于 250mA 太阳能电池的低带宽跨阻放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zbignew:

    您是否能够分享所需的更多详细信息和规格、例如:

    • 为什么要寻找 TIA 而不仅仅是使用分流器?  
    • 您需要多大的带宽?
    • 是否有任何特定的供应要求?  

    此致、

    Robert Clifton