This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM111:未收到测试报告&需要日期代码解码详细信息 — LM111 MD8

Guru**** 2925470 points

Other Parts Discussed in Thread: LM111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1637164/lm111-test-reports-not-received-date-code-decoding-details-required--lm111-md8

器件型号: LM111

尊敬的团队:

我们尚未收到发货的测试报告组 A、组 B、组 C 报告、而且我们需要日期代码解密详细信息。

LM111 C of C.pdf 

需要日期代码解码详细信息:

COC 中的生产日期代码:2408+5

华夫饼上的生产日期代码:42AHS91

MPN:LM111 MD8

销售订单:1031305234

交货单号:639203041

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    我认为我们不进行分组测试、因为这些是裸片、并且没有要检查/测试的封装。

    MD8 = MIL 883 裸片 B 级军用晶圆制造厂标准和视觉标准。 产品提供符合标准产品电气规格的有条件性能保证。 在+25°C 处探测直流电、并在军用级温度范围内设置保护带。 不保证完整数据表或军用数据表参数。“

    我在 QCI 系统中看不到过去的 LM111 MD8。

    您过去收到过这些吗???

    生产日期代码信息:

    2408+5 = YYWW =一年中的最后几位数字 (24)、工作周 (08)= 2024 年 2 月第 3 周 “+5"表示“表示额外的 5 年保质期。

    42AHS91 = YMLLLLA = 2024 FEB 批次# AHS9、“1"是“是组装地点。 但由于它不是“组装“的、因此会得到“1"。“。

    我会再次检查...但我认为 MD8 没有收到批次组报告。