This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:NC 引脚连接

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: INA241A, INA241AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1636602/ina241a-nc-pin-connection

器件型号: INA241A

您好、

INA241A 的 NC 引脚(引脚 4)在 D/S 页 2 上描述为接地。

但在 INA241AEVM 中、引脚 4 保持悬空。

推荐哪一种?

此致、

开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Go、  

    感谢您发送编修。  

    我的建议:将引脚 4 接地

    应遵循数据表建议。 对于您的生产设计、将引脚 4 (NC) 接地。

    数据表清晰说明:引脚 4 被归类为“接地“型引脚、说明为“保留“。 接地。' [1]。 这一点增强了建议的 PCB 布局(图 8-3)、其中显示了通过过孔连接到接地平面[2]的引脚 4、以及 TI 的参考设计原理图(也将其连接到 GND [3])。

    EVM 的不同之处(以及为什么它仍然起作用)

    TI 工程师直接解决了这一差异并确认了这一点 将引脚 4 悬空不会带来操作风险 —实际上、EVM 设计人员特意将其保持未连接状态[4]。 它任意一种工作方式的原因都是引脚 4 有一个 弱内部下拉电阻器 ,所以即使浮动时,它也会自动偏置到接地[5]。

    也就是说、最好在外部将其接地、因为它提供了这样的功能 更高的抗噪性 通过在外部固定电势、而不是依靠内部弱下拉电阻来实现。

    底线

    对于 GND 为 0V 的标准设计、 接地引脚 4 数据表中指定的值。 EVM 的悬空引脚是可以接受的、但不建议在量产设计中采用这种做法。

    1. INA241A 数据表 — 引脚功能(第 2 页)
    2. INA241A 数据表 — 建议布局(第 25 页)
    3. INA241A 参考设计原理图(TIDUF82B、第 6 页)
    4. TI E2E:INA241A 引脚 4 nC
    5. TI E2E:INA241A NC 引脚内部下拉

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joe

    谢谢你的建议,我很感激。