This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:MSL 差异说明–INA226AIDGSR

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1636630/ina226-msl-discrepancy-clarification-ina226aidgsr

器件型号: INA226

您好:

我们注意到器件 INA226AIDGSR 的 MSL 等级存在差异。

卷带上的标签表示 MSL 1、而 TI 官方网站/数据表上的信息表示 MSL 2。

请您帮助澄清一下:

  1. 哪个 MSL 级别应被视为官方规范?
  2. MSL 级别是否取决于批次、组装地点或材料变化?
  3. 如果发运的材料符合 MSL 1 标准、是否可以遵循 MSL 1 处理条件?

请您作出澄清。
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您看到的差异是预期的、并有详细记录。 以下是您每个问题的明确细分。

    1. 官方规范的 MSL 等级是多少?

    两者都是官方的、数据表显示的是最保守的等级、而卷带标签显示的是特定材料的实际等级。

    INA226AIDGSR 数据表列出了该器件 MSL 2(2 级–260C-1 年) 因为根据 JEDEC 标准、当器件在不同制造配置下具有多个 MSL 等级时、数据表仅显示最低(最保守)等级[1][2]。 不过、数据表本身指出了这一点 应参考实际 MSL 级别的发货标签 适用于发货的特定物料[2]。

    1. MSL 等级是否取决于组装地点或材料?

    是 — MSL 等级因组装地点和引线镀层材料而异。 TI INA226AIDGSR 的质量、可靠性和封装 (QRP) 数据显示了四种不同的配置[1]:

    封装厂

    站点代码

    引线镀层

    MSL 等级

    TI 马来西亚 A/T

    1560

    NiPdAu

    Level-1-260C-Unlim

    TI 马来西亚 A/T

    1560

    NiPdAu

    2 级–260C-1 年

    EXT-Mfg

    2603.

    Sn

    2 级–260C-1 年

    EXT-Mfg

    2624

    NiPdAuAg

    2 级–260C-1 年

    MSL 1 等级专门适用于 TI 马来西亚封装/测试厂(代码 1560)采用 NiPdAu 铅涂层的特定材料配置[1]。 该差异是由每个工厂的引线框镀层、模塑化合物和组装工艺的特定组合决定的。

    1. 对于标记为 MSL 1 的材料、是否可以遵循 MSL 1 处理方法?

    是的。 如果卷带标签指示 MSL 1、这反映了该特定批次和材料配置的实际 J-STD-020 鉴定结果[1][2]。 标签是处理您收到的材料的权威来源。 MSL 1 器件没有车间寿命限制、不需要根据 JEDEC 标准、在回流前存放干包或烘烤。

    也就是说、如果您混合使用不同货件(某些 MSL 1、某些 MSL 2)的库存、则需要根据其标记的 MSL 等级来处理每一件商品、如果无法分离、则默认情况下所有商品的 MSL 2 处理更保守。

    您可以直接通过 TI 针对该器件的 QRP 报告来验证特定工厂代码的完整 MSL 和材料成分详细信息[1]。

    1. TI 质量、可靠性和封装报告—INA226AIDGSR
    2. INA226 数据表 (SBOS547B)、封装信息

    此致

    广