This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:Ref-电阻器

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1636307/ina186-ref-resistor

器件型号: INA186

尊敬的专家:

您能告诉我 REF 引脚中的内部电阻值。

我希望为 REF 引脚提供 2.5V 电压、因此我将使用具有两个 10K 电阻的分压器。

但它是一个内部串联电阻器。 这会影响 th 2.5V 吗?

此致

Mahmoud  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud:  

    这不是我们分享的信息。 但内部电阻器足够大、消耗的电流很小。 您的分压器电阻值不应导致问题。

    此致、

    Holly