This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:响应时间最短

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1636506/lm2903-fastest-response-time

器件型号: LM2903

您好的团队、

 您能帮助在所有封测工厂中检查 LM2903 基于 TTL 电平输入步骤的最快响应时间吗?

 Cusotmer 旨在了解 IT 的能力。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我们不会在生产中测试响应时间。

    释放时对响应时间进行表征。

    图中显示了响应时间(图 25-30)。 这些数据是在多个器件、过驱、电源和温度条件下获取的、我们没有任何其他数据。

    这是一个未经测试的参数、因此允许不同批次之间存在高达 30%的差异。