This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4192:设计查询

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192, OPA4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1635101/opa4192-design-inquiry

部件号: OPA4192
主题中讨论的其他器件: OPA192

尊敬的团队:

我计划在电路板中使用放大器 OPA4192 和 OPA192 作为 DAC AD3552R 的 TIA 级。

请解决以下问题。

  1. 数据表中提到了放大器输出端的 RISO 和 Cload。 是否必须提供 Riso 电阻器。 我可以在没有 Riso 和 Cload 的情况下直接将 TIA 输出连接到后续级吗?

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    如果我正确理解您的问题、您会问是否可以将一个 OPA192 级的输出连接到另一个 OPA192 级。  在本例中为 无容性负载 、对吧?  只要运算放大器不驱动容性负载或容性负载较小、就不需要隔离电阻。  以下是与该主题相关的两个关键图。  请注意、这些图 中列出的 Riso 等于 0 欧姆、25 欧姆和 50 欧姆。  Riso = 0 的情况与您的目标相对应(即未使用 Riso)。  将电容器连接到放大器输出的问题在于、它会导致运算放大器振荡。   此问题称为放大器的稳定性。  当放大器“不稳定“时、它会出现较大的过冲和振铃、并可能出现连续振荡。  我们认为放大器稳定、过冲为 24%、过冲率更低。  下面的两个图表显示了不同容性负载下的过冲百分比。  我认为您的应用没有容性负载、因此您无需使用 Riso 值来稳定运算放大器。  以下是关于稳定性主题的文档:  https://www.ti.com/jp/lit/wp/sboa626/sboa626.pdf 。

    我希望这能帮助您、此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art Kay:

    感谢您的答复。

    我在两种情况下使用 OPA4192 和 OPA192。

    案例 1:TIA 级。

    e2e.ti.com/.../OPA4192-as-TIA.pdf

    1.请查阅附图并提供反馈。

    2.在 TIA 应用中、OPAx192 与 DAC AD3552R 或 AD3551R 连接。 放大器增益由 DAC 的内部反馈电阻器设置。 在与 DAC 制造商进行检查时、增益电阻器上的电容值是相对于放大器进行设置的。 请建议给出的电容器值作为增益设置电阻器的调谐电容器。

    案例 2:单位增益缓冲器。

    e2e.ti.com/.../OPA4192-as-UNITY-GAIN-BUFFER.pdf

    1. 请查阅附图并提供反馈。

    2.对于单位增益配置、反馈电阻为 0 欧姆。 该电阻值是否正常或有任何其他建议

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个原理图均不完整。 没有足够的信息来预测运算放大器如何与与其连接的未知元件相互作用。

    第一个原理图在输出端显示了 4.7 pF 和 27 pF 电容器。 这基本上是无害的(请参阅 Art 答案中的图表)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    正如我提到的、我想在 DAC AD3552R 的输出端连接 OPA4192、作为跨阻放大器配置。

    这些电容器值在 DAC 评估板中保留为默认值。 但对于此 OPA4192、您可以建议使用建议的电容值。

    此外、电路还需要其他信息。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    • 跨阻原理图 似乎是正确的。  我看不到任何反馈电阻。  下面是可用于选择 CF 的公式。  但是、您必须有一个反馈电阻器来包含此电容器。  以下是两篇有关跨阻放大器的文章。   
    • 您的“缓冲电路看起来正常。  如果要驱动容性负载(如前所述)、需要设置隔离电阻器 R1680-R1682 的值。  如果不需要驱动电容器、可以将值保持在 0 欧姆。

    跨阻文章 — 理论

    跨阻文章 — 测量示例

    我希望上述信息有所帮助。   高精度运算放大器实验室 是了解所有这些运算放大器概念的好地方。   

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Art、

    感谢您的反馈。

    在本例中、反馈电阻位于 DAC 内部、我可以将电阻器的一端连接到 DAC 的电流输出 IOUT。

    在上面的共享公式中、对于 Cin、我应该选择哪个值、因为在放大器输入中我不填充任何电容器、而我的 DAC IC AD3552R 数据表也没有提及任何输出电容值。  

    请提供如何计算 Cin 值。

    原理图中共享的电流电容器值是我的 DAC IC 评估板中提供的值。

    此致、
    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    许多跨阻放大器连接到光电二极管。  光电二极管可能具有较大的电容、因此安装 CF 对于稳定性至关重要。  在本例中、跨阻用于将 DAC 输出电流转换为电压、而输入电容则要小得多。  尽管如此、我认为最好包含一个 CF 值。  在您的电路中、输入电容是 PCB 寄生电容、放大器共模输入电容和来自 DAC 的任何电容。  共模输入电容为 1pF(请参阅数据表第 8 页的 Zic)。  PCB 电容和 DAC 电容也可能非常低。  我认为 10pF 是一个很好的保守估计、实际电容将低于该值。

    此致、艺术