This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH13000:LMH13000 电源的电流消耗估算

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH13000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1635193/lmh13000-current-draw-estimation-for-lmh13000-supply

器件型号: LMH13000

您好、

我尝试计算由 LMH13000 组成的系统的功率预算。 我很难确定该元件的最大电源电流。 在最大工作频率下、我打算在 800mA (MODE=1) 下以高达 5MHz 脉冲操作控制激光二极管。 激光二极管的 VLD 将为 8V。LMH13000 将由 PVDD 和 AVDD 上的 5V 电源轨供电。 根据数据表(第 6 页)和预期设置、我只能推断总静态电流应在 20 –30mA 左右。

我的理解是最大的 800mA 电流将由 VLD 电源提供。  

对于我的功率预算计算、我是否必须假设在最大运行时 PVDD 或 AVDD 也会消耗 800mA?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 5MHz 模式 0 下、从 PVDD 和 AVDD ~的电流消耗为 Δ I 10mA 组合。 在模式 1 中、该会进入~μ s 20mA 至 30mA。

     800mA 将不会被 IC 绘制,这是从 VLD 获取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。