This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO122:ISO122/ISO124 或 AMC0211S

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC0211S, ISO224, AMC1411, ISO122, ISO124, AMC1400, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1635629/iso122-iso122-iso124-or-amc0211s

部件号: ISO122
主题中讨论的其他器件: ISO124、AMC0211S 、AMC1411、ISO224、 AMC1400AMC3330

在嘈杂的工业应用中、我有一个 4-20mA 和一个–10 到+10 的信号来自传感器。 我需要在微处理器中获取这些信号、并希望将这些信号与微处理器隔离。 我发现了 ISO122/ISO124、他们看起来很容易工作、但我想知道、他们是 30 年前的技术、如果我更愿意选择更新的技术来提高温度和稳定性、以及器件的未来供货能力、我会不会更好。 我找不到任何能直接处理+/- 10 伏电压的器件、但我想知道是否可以通过运算放大器进行缩放和电平转换以获得 0 到 2 伏的信号、并将其馈入 AMC0211S 等器件中。 您会给出什么建议。 我现在不知道温度范围、但我有一封电子邮件给我的客户、现在正在等待答案、但我知道它不会是室温、会有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoffrey:  

    建议先评估应用的隔离要求。 这将确定爬电距离、电气间隙要求以及隔离电压、从而帮助我们开始选择正确的产品系列。  

    如果需要最高的隔离要求、请考虑 AMC1400 或 AMC1411。 对于增强型应用、我建议使用 ISO224 (+/–12Vin) 或 AMC3330(具有集成的 DC/DC!)。  

    本电子书有许多指导应用电路、可帮助对进出隔离式转换器的信号进行模拟设计。  

    https://www.ti.com/lit/eb/slyy234/slyy234.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 ISO224 将非常适合、我完全不需要进行任何电平转换