This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:无线连接后无输出 (TAS3251DKQR)

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1634586/tas3251-no-output-after-wireless-connection-tas3251dkqr

部件号: TAS3251

我们使用了 TI 的 TAS3251DKQR (HSSOP56) 音频放大器来设计电路。
 
配置文件基于 PPC3 导出的数据。(T10 DSP v11.h )
 
我们的系统正常工作 4‑导线输入模式
但是、当配置为时 3‑导线输入模式 、我们偶尔会遇到存在问题的地方 无音频输出 (在 2.4G 模式下重新连接设备后,第一次尝试播放时没有音频输出)。
此问题偶尔出现、仅在重新连接后发生。
 
当发生故障(无输出)时、我们会读取以下寄存器值:
  • 寄存器 0x5E = 0x42 (正常值为 0x40)
  • 寄存器 0x5F = 0x11 (正常值为 0x10)
  • 寄存器 0x6C = 0x00 (正常值为 0x33)
 
我们希望您能分析此问题的可能根本原因。
 
非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家将很快为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shenghao:  

    有任何反馈意见? 这将是伟大的,有一些信息,提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    我们将在下一个工作日提供反馈。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    这一问题在于 2.4G 无线模块和 TAS3251 DSP 启动之间存在时序争用条件。 重新连接后、在 TAS3251 DSP 完全初始化并从 EEPROM 加载其程序之前、无线模块会输出 I²S μ s 时钟 (BCLK/LRCLK)。 这会导致 DSP 将初始数据流误读为直流故障 (0x5E=0x42) 和时钟故障 (0x5F=0x11)、从而强制 DSP 进入受保护的静音状态(0x6C=0x00 表示 DSP 内核未正常运行)。

    解决方案:实施硬件复位同步​序列。 建立无线连接后、将 TAS3251 的复位引脚置为有效一小段时间、然后释放该引脚并等待 50-100ms、然后再从无线模块启用 I²S μ A 数据流。 这可确保 DSP 在存在时钟之前准备就绪。