This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2784:TLV2784 未使用的运算放大器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2784

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1637847/tlv2784-tlv2784-unused-op-amps

器件型号: TLV2784

我有一个客户产品在单电源等器件中使用 TLV2784。 最初、使用了 4 个运算放大器中的 3 个、在缓冲器配置中未使用、同相输入通过 10K 电阻接地。 现在、他们需要移除剩余两个运算放大器的电路、这很容易通过更改元件设置为缓冲器、但他们的 NONINV 输入在 PCB 上很难接地。 他们不希望重新固定 PCB、因为他们希望充分利用设计。 我是否询问问题、因为我现在有一个缓冲器尝试将输出驱动至接地? 我知道双电源不太容易出现问题、因为它处于某个中档范围。 我担心在这些条件下电流消耗过大。

想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis

    感谢您与我们联系并对论坛提供支持。  在电源尖峰较大时、10k Ω 会超出电流限制、但并非必要条件。  在任一种情况下、您都需要将输出设置为 0V、这超出了放大器的线性工作范围、但对于仍在使用的其他通道而言不会导致任何问题。

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的保证。