This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2187:申请运算放大器电路分析帮助

Guru**** 2894760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1637325/opa2187-request-for-help-with-op-amp-circuit-analysis

器件型号: OPA2187

尊敬的团队:

我是 Rohit Gupta、Applied Electromagnetics Pvt. Ltd.的一名硬件设计师

我目前从事包含运算放大器配置的电路工作、通过计算准确分析其输出非常困难。 感谢您帮助理解和解决此电路。

我还对设计进行了仿真并将其构建在零 PCB 上进行验证;但是、仿真结果与实际观察结果不符。

请帮助我解决此问题。

谢谢、
Rohit Gupta.

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、

    电路的目标是什么?  输出应该是什么?  是否存在 10V 以外的输入信号?  一旦我更好地了解了您要做的事情、就可以对电路进行仿真并查找问题。

    此致、艺术