This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA186:长期电压温漂

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA187, OPA186, OPA333, OPA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1637861/opa186-long-term-voltage-offset-drift

器件型号: OPA186
主题中讨论的其他器件: OPA187、 OPA333、 OPA180

OPA186 和 OPA187 运算放大器的长期电压温漂是什么? 我相信 OPA186 和 OPA187 等器件通过斩波器技术校正了电压失调。 如果是、那么我认为是因为连续斩波机制会动态消除失调电压(包括老化引入的任何失调电压)、从而使长期漂移成为此架构没有意义的误差项。 这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KrnB、

    OPA186 和 OPA187 是斩波放大器。  您可以纠正、由于失调电压的斩波校正、器件的老化将好得多。  这里并未测量这些器件的长期漂移。  但是、OPA333 和 OPA180 等一些斩波器在规格表中确实指定了长期漂移。  对于 OPA333 Vos、在 150°C 的 300 小时寿命测试中、漂移了 1uV、在 150°C 的 1000 小时内、OPA190 漂移了 4uV。  请记住、室温的变化在同一时间段内会小得多、因为温度升高会加速老化(请参阅)  长期漂移 )。  在 150°C 下运行 1000 小时对应于 25°C 下的 10 年使用寿命。

    OPA186 和 OPA187 的数据不同、但性能会相似。

    此致、艺术