This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA745A:在 Vbus 输入中使用分压器

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: INA745A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1637678/ina745a-using-voltage-divider-in-vbus-input

器件型号: INA745A

您好:

我的 Vbus 约为 100VDC 至 120VDC、我想使用分压器使其最大为 40V、然后使用 INA745A 对其进行测量。 这是一个 okey 配置吗?  

此致、

极点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Polat、

    感谢您提问并使用 E2E 论坛。

    是—这是推荐的方法

    要测量大于 40V 的 Vbus 电压、需要使用此方法。  您计划在 VBUS 引脚上将 100VDC 至 120VDC 降低至≤40V、这完全是正确的配置。

    确认这一点的主要规格:
    参数
    数据值
    VBUS 测量范围
    0V 至 40V
    共模输入范围(IN+、IN−)
    −0.1V 至 40V
    VBUS 输入阻抗
    1 μ A(MΩ 值)
    VBUS ADC 分辨率
    3.125mV/LSB

    关键设计注意事项:VBUS 输入阻抗

    需要注意的一点是、VBUS 引脚具有一个 MΩ 阻抗典型值为 1M Ω 、然后显示 下电阻器并联 。 这会改变实际的分压器分压比、并会引入测量误差(如果未考虑)。

    管理此问题的最佳选择:
    1. 使用低值分压电阻器 MΩ 保持 1M Ω 的阻抗相对于较低的电阻可以忽略不计、但会增加分压器的功率耗散。

    请记住

    • 针对最坏情况设计分压器分压比 (120VDC) 因此、即使在瞬态条件下、VBUS 引脚也绝不会超过 40V。
    • 在软件中缩放您的读数 —INA745A 报告它在 VBUS 上看到的任何电压。 您需要乘以分压器分压比才能恢复实际的总线电压。
    • 应用 精密电阻器 在分压器中、因为任何电阻器误差都会直接转化为测量误差。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    Louis