This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A-Q1:提供数据请求

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1637323/ina241a-q1-providing-data-request

器件型号: INA241A-Q1

您好:

我的客户提出了一个问题。  他们查看了下面所示的文档、显示了 INA241A3 的表 6-4。  您认为您可以为我提供 INA241A4 的配置吗?  他们想计算系统上的误差。

www.ti.com/.../sboa551.pdf

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、川崎山、  

    我将对此进行研究、并于明天向您提供最新信息。  

    感谢您的耐心、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe-San、

    非常感谢您的快速答复。  我将等待您的下一个答复。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kawashaki-san,  

    我 确认了计算 A4 型号误差所需的更改。  

    RI = 10kΩ、RL = 250kΩ、RF = 1000kΩ

    然后、他们可以按照应用手册中的计算填写 A4 型号的表。  

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe