This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC0300D-Q1:AMC0300D-Q1 导致 DAC161S997 的电流输出出现线性问题

Guru**** 2944880 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301-Q1, AMC1300B-Q1, AMC0300D-Q1, DAC161S997, AMC0300D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1636437/amc0300d-q1-amc0300d-q1-is-causing-linearity-issues-in-current-output-of-dac161s997

器件型号: AMC0300D-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC1300B-Q1、AMC1301-Q1、 DAC161S997、 AMC0300D

您好支持团队:

我在设计中使用了 AMC1300B-Q1 作为隔离式电流检测放大器、该电路运行良好。 然后我将其替换为 AMC1301-Q1、系统继续正常运行。

但是、由于 上述两个 IC 不可用、我使用了 AMC0300D-Q1、我观察到输出电流存在问题。 输出电流将变为非线性、尤其是在 20mA 和 22mA 等较高设定点下。

例如:

  • 在 20mA 设定点时、输出为 20.607mA。  
  • 在 22mA 设定点时、输出为 24.174mA

使用的 DAC 为 DAC161S997RGHT、输出与对应于 ADC 输入的预期值不匹配。  

您能否找出导致此问题的原因?

有关更多详细信息、请参阅随附的原理图。

此致、
Yatin R

Sheet4、当前输出 SECTION.pdf 

AMC0300D_data.xlsx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yatin:  

    请按照器件数据表中的所述添加 10nF 差分输入电容器、并将 INN 连接到 GND1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexander、

    我无法按照数据表中所述将 INN 连接到 GND1、因为 DAC161S997 开始输出 90mA 并且无法控制电流。 添加一个 10nF 差分电容器没有改善输出。

    移除二极管 ID2 (S1M/SMA) 后问题得到了解决。 现在我正在获得 1mA 和 22mA 之间所有设定点的精确输出、AMC0300D 的增益输出也保持稳定 (8.2V/V)

    此致、

    Yatin R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yatin:  

    非常有趣、感谢您的跟进。 为了便于我了解此电路适用于哪种应用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexander、

    用于过程自动化。

    此致、

    Yatin R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分