This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:负电压削波

Guru**** 2997140 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, ISO224, AMC3330, AMC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1637587/amc1311-negative-voltage-clipping

器件型号: AMC1311
主题中讨论的其他器件: ISO224、 AMC3330、 AMC1350

大家好、E2E 专家:

我想设计一个隔离 0-2V 输入信号的隔离栅。 信号可能在范围内或超出范围 10%、因此必须在输出端重新生成的信号在–0.2V 至 2.2V 范围内。 信号的精度应在 0V 至 2V 之间、但应达到–0.2V 和+2.2V、但精度应降低。

AMC1311 的线性范围为–0.1V 至 2V。 信号在正端的 2.516V 处被削波、但在负端没有削波信息

AMC1311 能否在没有削波的情况下隔离–0.2V 信号? AMC1311 的负削波电压是多少?

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    通常约为 300mV、客户还可以考虑使用 AMC1350、ISO224、AMC3330 来改善双极输入信号摆幅。