This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:不同晶圆接地端的运算放大器输出异常翻转

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904, LM393LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1637650/lm2904-abnormal-flip-of-operational-amplifier-outputs-on-different-wafer-grounds

器件型号: LM2904
主题: LM393LV 中讨论的其他器件

尊敬的专家

客户使用 LM2904 作为比较器、并发现大约 45%的公平值发现该输出反向。

以下是客户的需求,他们只在 CFB coo 中发现了这些问题。

你能提供一些建议吗?

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此分辨率下无法读取原理图。

    请指定电源电压和输入信号的电压。 您的输入信号可能超过有效的共模电压范围。 在这种情况下、您可以使用具有 LM393LV 等轨至轨输入的比较器。