This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3544:四路运算放大器 TLV3544 关于频率响应与容性负载特性中的峰值

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1637591/tlv3544-quad-operational-amplifier-tlv3544-about-the-peaking-in-the-frequency-response-versus-capacitive-load-characteristics

器件型号: TLV3544

请访问 TI 技术支持

我对 IC 有疑问。
如果此问答表不是合适的渠道、如果您能将我的咨询转发给相应的联系人、我将不胜感激。

此查询涉及您的四通道运算放大器 TLV3544
关于数据表图 7 和图 9 中所示的频率响应与容性负载特性间的关系中观察到的峰值、我想从下面概述的角度征求您的意见。

此外、如果您能使用在该账户注册的公司电子邮件地址与我联系、我将不胜感激。

问题
所有转角条件下的峰值频率(最大/最小值)
请提供数据、指示所有拐角条件下的最大和最小峰值频率。
假设输出容性负载为 高达 120 pF 或 1200 pF

  1. 所有转角条件下的峰值增益(最大/最小值)
    请提供数据、指示所有转角条件中的最大和最小峰值增益。
    假设输出容性负载为 高达 120 pF 或 1200 pF

    除之外、上述第 1 项和第 2 项 25°C 条件 、请同时提供有关的数据 最小和最大工作温度条件 (如果可用)。

  2. 出现峰值的频率范围内的放大器行为
    请说明在观察到峰值的频率范围内放大器输出信号中发生的现象。
    例如、感谢您对以下各项之间输出行为差异的解释:

    • 脉冲(脉冲信号)时的瞬时脉冲。
    • 施加稳态信号时。(例如高频正弦信号)  

    (当负载电容处于的范围内时,我假设输出行为与图 8 所示的电路相对应 120–1200 pF )


非常感谢您的公司。
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Uemichi、

     我针对上述问题发送了电子邮件回复。 我们可以通过电子邮件继续讨论。

    谢谢您、
    Sima