This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA4230:滤波器要求和电压测量

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: INA4230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1637953/ina4230-filter-requirement-and-voltage-measurement

器件型号: INA4230

INA4230 是否需要为每个负载提供输入滤波器、如“INA236A"中“中的图 8-1 所示。 “INA236A 数据表中的“Input Filtering“? 此外、如果只需要为一个通道测量电压、我们是否应该在 IC 附近将 IN+和 IN-连接在一起、然后用一根导线连接到负载电压轨?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    已关闭并使用 E2E 论坛进行提问。

    是、由于器件的每个输入都暴露于不同的信号下、我建议在您认为有必要的每个输入上使用输入滤波器。 只在一个输入上使用单个滤波器就不会影响其他输入。 虽然不需要滤波器、但您需要确定信号的噪声是否足够大、从而需要进行验证。 另一种有助于降低输入噪声的方法是使用较长的转换时间和大量的平均值。

    如果您仅使用通道进行电压测量、由于在 IN-引脚上进行 Vbus 测量、因此您可以将输入连接在一起、但我建议在输入之间使用 0Ω 电阻器、以防您将来决定使用该电阻器进行电流测量。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    Louis