This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49450:LM49450SQ/NOPB 的原理图审阅

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: LM49450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1638135/lm49450-schematic-review-of-lm49450sq-nopb

器件型号: LM49450

尊敬的团队:

我们基于 LM49450SQ/NOPB IC 设计了原理图。 请查看随附的原理图并分享您的反馈。

如果需要进行任何更改、请告知我们。

image.png

此致、

梅沙利尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Maishalini:

    原理图遵循 LM49450 的典型应用要求。 然而、在审查过程中应认真考虑以下几点:

    1. 电源去耦电容器: ​所有电源引脚(特别是,,,,)DVDDLVDD1/2HPVDDPVDDCPVDD应将 0.1µF (100nf) 和 10µF 电容器尽可能靠近引脚放置。 原理图展示了这些设计示例、但必须在 PCB 布局中对此进行验证。

    2. 接地方案: ​模拟地 (AGND) 和数字地 (LSGND) 是否单独布线并连接在一个位置? 这有助于防止数字噪声干扰模拟音频信号。

    3. I2C 上拉电阻器: SCL_PAD SDA_PAD应根据实际总线速度和负载选择和 (R111、R110) 的上拉电阻值。 常见的选项是 4.7kΩ 或 10kΩ。

    4. 输出保护: ​对于线路输出连接器J4、请考虑添加 ESD 保护器件(如 TVS 二极管)、以防止静电放电造成损坏。